This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:我们可以知道如何计算CDCLVP111 Tj吗?

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/595480/cdclvp111-may-we-know-how-to-calculate-cdclvp111-tj

部件号:CDCLVP111

您好,先生

我们可以知道如何计算CDCLVP111 Tj吗?

从DS表中,我们的指南是TJ需要< 110度。

110 (TJ)-LIN (Θjc Ω) x 3.3 (电压) x 0.38 (ICC)= 23.2 80.9 (TC)=>这是否意味着如果我的TC是80.9 ,则Tj将覆盖我们的指南LIN? 或者我的计算错误?

                                                           太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bogey,

    错误应用于n ü RθJA

    请参阅

    公式8:Tj = TC + ΨJT x功率

    ΨJT小于RθJA Ω。 实际接点温度可以非常接近地估计。

    功率应采用 整个操作温度中的MAX值。

    此致,

    肖恩