This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:数据表未显示散热垫的尺寸。

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597700/lmx2582-datasheet-does-not-show-the-dimensions-of-the-thermal-pad

部件号:LMX2582

您好,

 TI.com上没有适用于LMX2582的CAD/CAE符号,因此我们将创建一个。 但是,数据表中没有散热垫的尺寸。 请提供资料。 谢谢你。

最佳,

HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,HP:
    散热垫尺寸为4.5 x 4.5 mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Noel,
    热垫的最大尺寸是否包括任何公差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,HP:

    它是4.5 +/- 0.1 mm。