This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锁相环(PLL)选择辅助

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593611/phase-locked-loop-pll-selection-assistance

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我需要有关PLL的帮助。请您提供一个示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saniago,

    请提供有关您要求的更多详细信息。  您要求提供哪种类型的示例。 . 原理图,PCB布局,设备选择?  在我们知道您正在设计的内容之前,我们无法确定哪些内容会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我正在使用C2000。 TI提供了库和外设的示例。 我需要程序单个PLL,但对于此库,这不是一个示例。
    您能否提供一个示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saniago,

    我们没有任何原始C代码,但如果您正在编程LMX系列PLL,您可以获得已编程的寄存器。 如果您下载我们的TICSPro软件,您可以将GUI设置为任何配置,然后注册选项卡将为您提供所有编程信息。 此外,您还可以下载十六进制格式的文件。

    此致,
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在尝试对系统时钟的PLL进行编程? 在controlSUITE中,在几乎每个示例项目中,您都应该看到一个<device>_sysctrl.c文件,该文件应包含配置PLL寄存器的函数。 这是您要寻找的吗?

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在搜索分阶段锁定循环