This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582,是否有状态寄存器?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597151/lmx2582-lmx2582-is-there-a-status-register

部件号:LMX2582

在LMX2582中,是否有状态寄存器我可以从MCU查询以确保SPI通信正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sharma:

    没有要从SPI查询的状态寄存器。 我假设此验证与EVM有关,并确保平台正常工作。 您可以使用断电僵尸,这将显著改变当前消耗。 这是一种很好的方式来验证您是否有良好的沟通。

    希望这能有所帮助,
    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sharma,您需要更多信息吗?或者这是您的问题的答案吗? 此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我实际上正在为它编写驱动程序,以便与Linux主板配合使用。