This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:在OUTN3 (引脚16)至GND处工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598826/cdclvp1204-operation-at-outn3-pin16-to-gnd

部件号:CDCLVP1204
主题中讨论的其他部件:CDCLVP1102

您好,

我已经在 我们的电路板上设计了TI的CDCLVP1102,但这一概念已经改变,因此我需要两路差动输入。

但我仍然只需要一行输出,因此我从TI网站上找到了CDCLVP1204。

CDCLVP1102和CDCLVP1204是相同的封装和引脚比较,引脚16除外。

在我们的电路板上,引脚16连接到CDCLVP1102的接地,但CDCLVP1204的引脚16是第4个输出。

正如我提到的,我只需要一个输出(OUT0),所以我认为如果我不使用OUT3,引脚16可以连接到GND。

我对吗? 如果引脚16对OUT0或设备的其他功能有影响,请告诉我。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!
    答案是否定的。不允许将LVPECL驱动发射器直接连接到GND。 存在烧屑的风险。

    此致,
    肖恩