This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:0

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/599254/tlc555-q1-0

部件号:TLC555-Q1

尊敬的:

我们需要对控制单元的每个组件执行低循环疲劳分析,为此 ,我们需要以下模具化合物的值Tg,CTE1和CTE2。

是否可以接收此信息?

热膨胀:
en.wikipedia.org/.../Thermal_expansion
CTE1 [ppm]
CTE2 [ppm]

玻璃过渡温度:
en.wikipedia.org/.../Glass_transition
TG [°C]           

问候,Depauw Koen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Depauw,

    感谢您的帖子。 这不是典型的应用类型的问题,因此我尝试联系TI的某个人,他们可能知道您问题的答案。 我一收到更多信息,就会告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Depauw,
    我将向您发送一个朋友请求。 请接受。