This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:分数spurs非常大

Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597869/lmx2582-the-fractional-spurs-are-very-large

部件号:LMX2582

我购买了LMX2582和LMX2582 EVM,并在 TIC pro软件中编写了LMX2582寄存器。

但输出信号的小数脉率在小数频率下非常大。 LMX2582 EVM也是如此。

我不知道为什么要解决这个问题,也不知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao:

    您的配置是什么? 例如OSCin freq,output freq等。请将.TCS文件发送给我们以供查看。