This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:相位噪声,带参考专业板

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61PD0A2, LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593430/lmx2594evm-phase-noise-with-reference-pro-board

部件号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他部件:LMK61PD0A2LMX2594

哈洛

我对使用 参考专业板(包含LMK61PD0A2振荡器)可达到的相位噪声感兴趣。
您是否有LMX2594EVM用户指南(100MHz差分LVPECL参考信号)中建议设置的相位噪声图?

相位噪声与板载晶体相比有多好?

谢谢!
曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Phase-Noise-Plot-_2D00_-100-MHz-LVPECL.xlsxManuel

    我绘制了LVPECL (单端)在100 MHz时的参考相位噪声图。

    差分相位噪声非常相似,可能会降低远距离噪声基准,但这并不重要,因为它被PLL滤除。

    按照降噪质量的顺序考虑输入:

    1. 理想

    2.100 MHz Wenzel X)

    在LMX2594 EVM上为100 MHz XO

    4. 前一个EVM上使用的100 MHz (CWX-813) XO

    5.100 MHz Reference Pro

    10. 信号发生器(极差相位噪声)