This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2433EVAL:LMX2433 EVM适配器测试

Guru**** 2952400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2433, USB2ANY, LMX2485, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598678/lmx2433eval-lmx2433-evm-adapter-test

部件号:LMX2433EVAL
主题中讨论的其他部件:LMX2433, USB2ANY, LMX2485, LMX2571

尊敬的

       我的客户正在评估LMX2433EVM。 问题是适配器配置未找到LMX2433 P/N,您有什么建议吗?

如果您有适配器LMX2433 CONFIG或USB2ANY 输出引脚配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Frank,感谢您的耐心等待,您的问题很快就会得到解答,此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    感谢您对LMX2433的关注。 遗憾的是,LMX2433不在列表中的原因是它不能与转换器板一起使用。 我试图让这项工作没有成功。

    以下是我的建议:
    1.确保LMX2433确实是该客户的正确选择。 我们拥有具有和不具有集成VCO的器件,它们具有更好的性能,并且还具有一个用于更高电压的充电泵。 考虑LMX2571 (也导出外部VCO),LMX2485 (具有更高充电泵电压的双PLL)或基于关键规格的许多其他可能性。

    2.如果LMX2433是正确的选择,我会执行以下操作:
    答 在主板上,将所有使能引脚系在高位
    B. 连接线缆(不带USB 2任何)
    C. 用跳线手动交换CLK,数据和LE输出。 选择不需要转换器板来查看CLK,数据和LE所在位置的更新板(如LMX2571)。

    此致,
    Dean