This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE937:CDCE937

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598958/cdce937-cdce937

部件号:CDCE937

你好。 可以帮帮我吗?

我不完全理解命令代码的结构。

在数据表的第16页上,有一个包含两列的表。

位7->块或字节操作。

位6:0 -> 字节读取,块读取,字节写入和块写入操作的字节偏移。

请告诉我命令字节的完整结构。

位7 ->块或字节操作。

位6 ->?

位5:4 -> 地址偏移

位3:0 ->?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitaliy,

    第7位 用于设置块读/写或字节读/写模式,然后是7位字节偏移,它们与寄存器配置表中的第一列相关。

    此致

    普奈特