This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594 VbiasVCO2引脚旁通盖值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598299/lmx2594-lmx2594-vbiasvco2-pin-bypass-cap-value

部件号:LMX2594

尊敬的各位:

在参考设计中,VbiasVCO2引脚的旁路盖值为10uF。 但是,在LMX2594数据表的引脚描述部分中,它显示:"VCO bias。 需要将1 µF电容器连接到VCO接地。" 我应该使用哪个值?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adman,

    我知道我们的EVM和数据表中的原理图显示了10uF,但它实际上应该只是1 UF。

    尽管如此,10个UF并没有受伤。

    此致,

    Dean