This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:我们可以知道LMK0.3328万和LMK0.3528万之间有什么区别吗?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598165/lmk03328-may-we-know-what-s-different-between-lmk03328-and-lmk03528

部件号:LMK0.3328万

您好,先生  

我们可以知道LMK0.3328万和LMK0.3528万有什么不同吗?

 

我们的CLK请求规格如附件所示,,您是否有建议部件,这些部件是否有参考电路?

e2e.ti.com/.../Request-SPEC.docx

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMK0.3328万将满足CLK请求规范文档中的时钟要求,具有50 MHz晶体输入。
    -具有5 GHz VCO的PLL1可以支持100 MHz输出PCIe,MAC REFCLK)和156.25 MHz输出(ISS/SerDes REFCLK)。
    -具有5.16 GHz VCO的PLL2可支持215 MHz输出(核心REFCLK)。
    有关参考原理图,请参阅LMK0.3328万EVM文件夹。

    LMK0.3528万不是发布的设备,因此我们不能在没有NDA的情况下公开披露任何信息。

    此致,
    艾伦