Other Parts Discussed in Thread: LMC555, SN74AHCT123A
主题中讨论的其它部件: SN74AHCT123A
LMC555专家,您好!
我 脑海中有一个使用LMC55的设计,我想听听您对 它是否有效的看法,
目标: 给定S1&S2,S3&S4,使用 模拟电路生成S32&42_COM和S12&12_COM,如图1所示。
- SCOM的脉冲宽度 可以根据电压参考(200 ns到1 us)进行更改。
- S12&12_COM的下降沿 与S3&4的上升沿对齐。
根据您的建议,我计划使用 两个 LMC555 来实现可变脉冲生成。 我需要添加紫色中间脉冲,如图2所示。 此脉冲由S1的下降边缘触发。 其脉冲宽度介于200 ns和600 ns之间,由 LMC555的引脚5电压控制。
第一 个LMC555的输出下降边缘触发第二个脉冲SCOM。 我可以将脉冲宽度设置为足够大,使其保持高,直到S3的上升边缘将其重置。
您认为它有效吗? 我主要关心的是555计时器的脉宽精度。 对于200 ns脉冲宽度,R和C可以是200 pF和1.8 kOhm。 这些值是否太小? 大约20到30 ns的准确度对我的应用来说足够了。
此外,我想知道我的触发信号在大多数时间都保持在低电平,在下一个下降边缘触发事件之前,只跳至HI (高),可能是500 ns。 它是否有效? 我之所以提出这一问题,是因为数据表中的以下陈述:
'在 µs高的正时周期中,只要在正时间隔结束前至少10 μ A触发输入返回高电平,则进一步施加触发脉冲不会影响电路。 "
感谢您的帮助!
承城