This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:EVM上的射频输出端接为50欧姆

Guru**** 2410850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597474/lmx2592-50-ohm-termination-on-rf-outputs-on-evm

部件号:LMX2592

你好  

在LMX2592 EVM原理图上,我注意到在RFOUTAP和RFOUTAN输出处有50欧姆电阻器需要接地。 这些终端未连接到EVB上。 您能否确认在将50欧姆负载(例如频谱分析仪)连接到射频输出时不需要它们?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izik

    我想你的意思是50欧姆到Vcc。 这些输出是集电极开路,需要上拉至Vcc。 这两个输出完全相同,就在EVM中,RFoutA具有标准50欧姆,而RFoutB使用电感器上拉,使您可以实验电感器在谐振频率下提供更高阻抗的效果,从而实现不同的输出功率曲线。 数据表应用部分详细讨论了如何选择此电感器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian

    我指的是EVM原理图中的电阻器R34和R32

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Izik,

    如果将这些电阻器连接到其他50欧姆负载(如Spectan),则不需要这些电阻器。 但是,如果只有一个引脚负载为50欧姆,则未使用的引脚也应端接50欧姆。