This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:具有两个输出(RFout A和B)…两个输出都可以相同使用?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597717/lmx2594-with-two-outputs-rfout-a-and-b-both-can-be-used-identically

部件号:LMX2594

对于LMX2594, 两个输出(RFout A和B)…两个都可以相同地使用,正确吗?   

2个接收信道都需要相同的LO驱动器,因为 该部件可以从评估板输出约+6dBm…如果使用两个信道,您 会看到两个信道+6dBm吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Shawn,您好,但每个差分输出(A和B)都可以“单独”使用。 如果在不同频率下,这些输出之间的隔离值大约为40 dB+,请记住这一点。此致,Simon。