This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:在PLL锁定时,未检测到TOF2/3/4对齐

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/596862/lmh1983-tof2-3-4-alignment-not-detected-while-pll-locked

部件号:LMH1983

您好,

LMH1983原型中发现,无法检测到TOF2/3/4,但PLL1/2/3/4都被锁定。

您是否会帮助分析此问题? TOF2/3/4用于外部LED指示灯。  在电路中,D18 LED熄灭,D17和D19亮起。

谢谢!

此致

陈氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加一些图片,以防问题中缺失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    落基,

    他们是否提供H,V,F同步输入?  

    他们是否遵循了数据表8.3 .10-TOF.12部分中的8.3 对齐编程步骤?

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan

    是的,提供了H,V,F同步输入,客户遵循8.3 .10-8.3 .12部分。  但问题仍然存在... 我们可以尝试其他线索或方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供以下信息:

    1. 哪种输入计时格式?  提供H/V/F同步输入波形。
    2. 它们是否只需要同时使用一个,两个,三个或全部/四个PLL时钟和TOF域?  如果是,每个TOF域的输出计时格式是什么?  
    3. 为设备初始化和TOF对齐提供寄存器编程顺序。  如果可能,请以十六进制指定注册名称/地址和注册数据。
    4. 提供完整的LMH1983示意图。

    此致,
    艾伦