This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111:CDCLVP111输入偏置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593395/cdclvp111-cdclvp111-input-biasing

部件号:CDCLVP111

我有客户对输入偏置有几个问题。

在系统加电期间,可能会有一段时间没有驱动时钟。  因此,对于传统的交流耦合偏置方案,VID将为0。

这是否会导致振荡或转换?

有什么建议可以防止这段时间出现振荡?  

谢谢!

涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wade:

     大多数LMKxxxx时钟设备的输入级具有内置的弱偏置,可将 P 和N侧偏移数十mV。 这样做的目的是防止输入上的'chatter'导致通过高增益输入级的噪声放大,从而在 没有 任何有效输入时钟的情况下导致嘈杂的输出。 如果没有 内部偏移来处理输入处于浮动状态的情况,则应注意在主板上包括外部端接,以实现相同的操作。

    此致

    Arvind Sridhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我看到CDCLVP111在CLK信号上也有小的上拉和下拉电阻器,这将涵盖这种情况。

    此致,

    涉水