This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.461万:电源电流计算

Guru**** 2812135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/596064/lmk04610-power-supply-current-calculation

部件号:LMK0.461万

您好,

问题1. LMK0.461万用于设计系统的时钟树。 我们在OSCIN输入处有100MHz LVCMOS VCXO,带交流耦合单端终端。
    输出处的预期LVDS时钟如下所示

    1. 200MHz x2
    2. 40MHz x4
    3. 2.5MHz

      如何通过探索LMK0.461万的所有功能来计算上述配置所需的最坏情况电源电流?

 

问题2. LMK0.461万是否可以在LDO符合以下技术规格的情况下运行

    1. 3.3V输出@ 200mA
    2. 1.8V输出@ 100mA

 

问题3. 在表7.16 中,Iddo_X的值为41.1mA。 如果我们的系统在输出时有7个时钟,该值是否必须乘以7? 因此,Iddo_X的总电流将为287.7mA。

谢谢,此致
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Deepak

    在数据表 中," 7.16 电源特性"可用于查找器件引脚表中列出的每个电源引脚的电流消耗。 IDDOx用于每个输出电源引脚。 对于您的情况,1.8V电压下100mA是不够的。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,punnet

    感谢您的宝贵建议!


    3.3V轨和1.8V轨的最差情况总电源电流计算如下所示

    3.3V轨电流=核心电源电流+ PLL1电源电流+ PLL2核心电源电流+ PLL2 OSC电源电流
    = 28.6 mA + 16.1 mA + 52.0 mA + 64.9mA
    =161.6mA

    1.8V导轨电流= IO电源电流+ OSC电源电流+(CLKoutx电源电流*时钟输出的NO:)
    = 8.4 mA + 4.1 mA +(49.1 mA * 6)
    =307.1mA


    请检查计算结果是否正确? 如果不是,请更正我。

    是否可以使用额定值如下所示的LDO为LMK0.461万供电?
    3.3V输出@ 200mA
    1.8V输出@500mA

    谢谢,此致
    Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好,

    您的计算是正确的,可以使用您提到的LDO。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet,

    再次感谢

    谢谢,此致
    Deepak V