This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208的输出时钟

Guru**** 2519530 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597376/cdcm6208-output-clock-for-cdcm6208

部件号:CDCM6208

您好,Sirs:

我想要如下所示的三个输出时钟:

156.25MHz LVPECL

142.5MHz LVPECL

100MHz HCSL

CDCM6208是否是一个好选择? 如果是,如何使用CDCM6208 EVM软件获得正确的频率和信号类型。

实际上,我可以获得正确的输出频率,但信号类型不正确。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Terry

    CDCM6208支持您提到的三个频率。 对于输出类型,只有Y0至Y3支持LVPECL信令。 请使用EVM软件中的频率规划工具,您可以在其中输入所需的频率,然后按SOLVE按钮。

    此致
    普奈特