This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:用于电路设计的Altium Designer模型

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, TRF37C75, TRF37C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/597110/lmx2581e-altium-designer-model-for-circuit-designing

部件号:LMX2581E
主题中讨论的其他部件: TRF37C75TRF37C32

您好,

我正在尝试查找LMX2581E Altium库,但Altium没有RF和微波库。 如何在Altium Designer中获取此组件?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laxmi,

    感谢您联系TI。  如果您查看此零件的质量和包装选项卡,您会发现您可以下载.BXL文件并将其翻译为支持的CAD工具之一。  Altium是支持的工具之一。  请参阅  有关文件和说明。

    此致,

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    感谢您的反馈。 它可以正常工作,但我仍然需要更多帮助。 我正在尝试设计一个使用TRF37C32和TRF37C75的PCB,而CAD文件不适用于两者。

    如何获取TRF37C32和TRF37C75的CAD文件?