This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:单端输入交流或直流耦合

Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/596538/cdclvd1204-single-ended-input-ac-or-dc-coupling

部件号:CDCLVD1204

您好,

我有一个OCXO 3.3V单端输入到CDCLVD1204。

连接CDCLVD1204输入的最佳方式是什么?

类似如下的内容:

Rs是否为 50欧姆,以将电压摆幅降低至1.6Vpp?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben

    请遵循单端LVCMOS输入的数据表建议。 附件是数据表中的快照。 输入时钟需要满足VIH&VIL级别,反相输入引脚需要具有VTH。

    此致

    普奈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Puneet,

    感谢您的回复。 我看到了数据表。

    我想知道 将3.3V LMCMOS OCXO输出转换为CDCLVD1204输入的最佳方式是什么。 我有一个40MHz的信号。

    此致,