This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581E:使用此IC构建2.4GHz多普勒雷达

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2581E, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/595998/lmx2581e-use-of-this-ic-to-build-2-4ghz-doppler-radar

部件号:LMX2581E
主题中讨论的其他部件: LMX2594

您好,

我正在使用LMX2581E作为VCO构建多普勒雷达。 我有疑问,只想听取专家意见。  

我正在将RFoutA (正极)与增益块连接,然后将其连接至天线,RFoutA (负极)端接50欧姆。  

RFoutB (正极)和Rx After Gain (增益后接收)与混频器连接,RFoutB (负极)以50欧姆端接。

我做得对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laxmi,
    右侧,对于未使用的引脚,使用50欧姆电阻器端接它们。 请注意,这些是漏极开路缓冲器,需要外部上拉至Vcc。 因此,对于未使用的销钉,仍需要上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Noel。 完成设计。

    还有一些我想确认的事情。

    1.我是否可以更改运行时VCO的频率以扫描发射频率? 假设2.8GHz到3.4 GHz扫描。 基本上,我尝试在FMCW中转换多普勒设计。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laxmi,

    您可以通过逐个手动设定频率点来扫描频率。 在这种情况下,您不能非常快地将其清除。
    如果您需要快速清扫,您可以考虑使用LMX2594,它具有内置的斜坡发生器。 一旦设置好,您可以通过单击执行自动斜坡(=扫描)。