This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:电源循环导致相位时钟不对

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593527/cdcm6208-power-cycling-resulting-in-out-of-phase-clocks

部件号:CDCM6208

大家好,

下午好,我的客户注意到CDCM2608出现了一个有趣的行为:

其中, Y0, Y1和Y4上的频率为120MHz。  在某些模式下,为了节省电源,我将电源转到  VDD_Y0_Y1和VDD_Y4引脚,但不禁用输出本身。 如果我反复打开和关闭电源,输出时钟将不相位。 您知道原因吗? 通过禁用输出电源,我是否将设备置于不稳定状态并导致与相位相关的不良影响?

 我知道有SYNCN引脚和内部寄存器位,也可以通过SPI进行编程。 但是 ,我不能断言此信号,因为CDCM6208的输出之一是系统时钟,我不想把它弄乱。

  SYNCN引脚也连接到 RESETN引脚。 这样,当我脱离重置状态时,输出是否同步?

是否有任何方法可以在不影响其他输出的情况下同步某些输出? 即同步120MHz时钟而不同步我的系统时钟。

如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢!

此致,

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    目标是节省电源,我们可以通过寄存器控制(I2C或SPI模式)禁用输出驱动器。
    如果客户使用的是引脚模式,如果连接了引脚,我们仍然可以使用SPI模式。

    切断电源VDD_Y0_Y1将关闭分配器电源,当再次通电时,分配器将重新开始计数。
    虽然开机时间是随机的,但分配器输出边缘也是随机的。 除以整数N,则有可能生成N种时钟相位。

    如果您仍想切断VDD_Ya_Yb,则开机触发信号应来自CDCM6208。
    触发信号应来自所有频率都需要同步的通用因素。

    如果问题没有解决,我想查看客户的CDCM6208原理图和配置。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    谢谢-后续问题。

    如果我们为其中一个输出选择了“PRI”,那么我假设在进行同步时,这一个不会受到影响,是吗?

    此致,

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    是的。
    当我们为输出选择"PRI"或"SEC"时,输出分配器将被旁路,然后同步将不会影响此输出通道。

    此致,
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    这是很好的听声!

    此致,
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已在脱机状态下讨论过。 在此处发布一些结论。

    您好,John:

    Y0,Y1共享一个分隔符,因此当我们仅为一个通道(Y0或Y1)选择“禁用”时,分隔符仍在运行,因此当返回正常输出时,相位不会更改。

     

    同时,

     

    当我们同时禁用Y0和Y1时,CDCM6208将禁用它们的分隔器,然后打开输出将获得与以前不同的相位。

     

    Y4具有单独的分隔符,因此当“禁用”Y4时,CDCM6208也会禁用分隔符。 然后,分压器重新启动时,输出相位将发生变化。

     

    在这种情况下,我们必须使用SYNC来实现输出相位对齐。

    但33M系统不应静音。 我们必须从PRI/SEC中选择Y5,该选项旁路分配器没有响应才能同步。

    这意味着PRI/SEC源应选择我们想要获取的内容,如此处的33MHz。

     

    此致,

    肖恩