This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4808万:保留寄存器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/594322/lmk04808-reserved-register

部件号:LMK0.4808万

您好,

LMK0.4808万有一些储备登记簿,如R17至R23。 我们是否有任何文件描述这些保留寄存器? 当客户错误地将R18写入0X3201.4312万时,它将解锁。 R18默认值为 0x02a0.0012万。 如果我们不保留预留寄存器默认值,将发生什么情况?

此致

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMK可能无法像您所经历的那样正常运行。 程序只能将指定的寄存器设置为数据表中定义的有效值。

    73岁
    Timothy