This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万:是否可以选择寄存器来控制上升时间?

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/594958/lmk03318-could-we-select-register-to-control-rise-time

部件号:LMK0.3318万

 您好,先生:

很抱歉打扰你。

作为标题, 我们是否可以选择寄存器来控制上升时间,使其小于300ps,V_min小于300mV?

如果是,如何操作?

如果不是,是否有其他方法可以做到?

图片是我们的EA测试报告。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    很抱歉推送,是否对此有任何更新?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    除了打开状态[1:0] LVCMOS输出(可通过设置R49进行调整)之外,没有寄存器可调整转换速率。 V_MIN也不能通过寄存器控件进行调整。 但是,差分输出驱动器的上升/下降时间应该已经低于300马力(20 80 %)。

    从示波器屏幕截图看,有些反射会影响信号完整性,并导致示波器无法正确测量上升时间。 您能否仔细检查输出端接方案? 请参阅数据表第44页上的章节10.4。16:'高速时钟输出',了解输出端接方案示例。 我看到示波器输入显示50ohm端接-请注意,除非可以将其设置为Hi-Z或使用高阻抗探针,否则示波器将充当50ohm电阻器。 如果您有输出端接方案的示意图,我也可以仔细检查。

    此外,使用交流耦合时,可以调整接收器直流偏压。 如何完成此操作取决于接收器。 某些接收器可能具有内置偏置功能,或者可使用电阻器网络相应地设置直流偏置。

    此致,
    -Tim