This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1208:CDCLVP1208

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/595239/cdclvp1208-cdclvp1208

部件号:CDCLVP1208

您好,

我正在将CDCLVP1208的VCC配置为在3.3V下工作,输入是AC耦合到在2.5V VCC下工作的LVPECL振荡器。 振荡器输出电平低电压为1.095V,高电压为1.475V,可在CDCLVP1208的输入范围0.2 -1.5V内产生0.76Vp-p的差分输出电压。 我认为此配置工作正常,是否有任何其他参数需要考虑?

谢谢!

Sb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SB您好!

    这是可以接受的。 由于是交流耦合,因此需要为CDCLVP1208输入提供正确的输入偏置电压。 执行此操作的两种方法是,按照数据表第17页中所示,向Vcc添加电阻器:

    或者,您可以在器件VAC_REF引脚(板载偏置发生器)上使用50欧姆电阻器,如EVM用户指南中所示:

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Tim。

    Sb