This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:EVM和数据表之间的引脚27 (VBiasVCO2)差异

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/594874/lmx2592-pin-27-vbiasvco2-discrepancy-between-evm-and-datasheet

部件号:LMX2592
主题中讨论的其他部件:LMX2594LMX2582

您好,

数据表建议在此引脚上使用1个UF Cap,EVM似乎显示10 UF Cap,您可以通过任何一种方式确认吗?

此致,

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1个UF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    详细地说,我们一直在构建具有10 UF的LMX2594 EVM,它工作正常,但1 UF是推荐值,并且工作正常。 请注意,从姊妹部分LMX2582/92,1 UF同时包含在数据表和EVM中。

    此致,
    Dean