This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:此部件CDCM6208是否可以与DSC400竞争?

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/594095/cdcm6208-may-this-part-cdcm6208-can-competitive-with-dsc400

部件号:CDCM6208

您好,先生  

我的客户请求 DSC400更换部件和I从输出级别选择 CDCM6208。  

此部件CDCM6208是否 可以与 DSC400竞争?或者您是否可以使用其他建议部件?

                                          太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chen

    CDCM6208需要参考时钟输入或xtal。 客户是否愿意附加xtal? 如果是,则CDCM6208可以替代DSC400。

    此致
    普奈特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Puneet
    明白了,谢谢~
    太棒了