This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:NE555 50 % Duty应用程序问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593780/ne555-ne555-50-duty-application-issue

部件号:NE555
主题中讨论的其他部件: TLC555

您好,

我的客户正在使用NE555来生成50 % 占空比。

电路已连接。 --vs=12V,重置引脚被拉至12V,控制为浮动,33k频率(R=12k, C=1.8nF)

解离引脚输出为预期值,而输出引脚具有53 % 占空比(解离电压跳高前的3 %)。

您可以如下所示检查波形。

--第一个问题:你能告诉我发生意外的3 % 责任的可能原因是什么,以及如何解除它吗?

而且,即使对于解槽销,负载也不是49 % (而非50 %)。 在客户的应用中,我们需要精确的50 % 占空比(49.75 % - 50.25 % 占空比范围)。  

—第二个问题:遥控器充电和放电时间应该是一样的,为什么这个税不是一个好的“50 % ”呢?

——第三个问题:基于NE555电路,我们可以做些什么来改进它? 我们可以重新设计电路吗?

——第四个问题:如果555个电路不能确定“50 % ”是否正常,如果有的话,你能建议一个简单/低成本的电路吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李正星

    NE555的输出使用NPN晶体管。 对于VOL,饱和电压接近0V。 VOH是一个低于VCC的基本发射器二极管降。 由于此下降,占空比将不是50 %。 放电输出晶体管使用基电流进行高驱动,因此会有一小段时间延迟以脱离饱和状态。 但是,时间轮班比我预期的要多。

    精确获得50 % 占空比输出是不实际的。 您能否将频率加倍,然后使用触发器获得50 % 占空比?

    我确实看到波形中有一个非常奇怪的效果。 在突出显示的红色椭圆区域中,即使输出变为高电流,VC也会继续下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李正星

    我测试了NE555,发现输出和放电之间的800nS延迟。 电容器电压斜率与我预期的输出同步。

    TLC555在输出和放电之间没有很大的延迟。 ALOS VOH和VOL都是轨对轨的,因此输出将更接近50 % ,但是,我无法确定50 % 的25 % 是否会如此