This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万BEVM:时钟频率与软件计算不同?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592985/lmk04828bevm-clock-frequency-is-different-from-software-calculations

部件号:LMK0.4828万BEVM
线程中讨论的其他部件:LMK0.4828万LMK0.4821万LMK0.4806万

大家好

我正在使用LMK0.4828万B评估板来生成一些时钟,使用其内部振荡器,即Crystek-CVHD 95.01万m。

我正在使用TI代码加载器对该板进行编程和配置。 我需要从该主板获得60MHz,16MHz和800kHz信号,我当时考虑使用SDCLKout来获得800kHz信号,使用DCLKout0和DCLKout1来获得60MHz和16MHz信号。 我可以按照TI发布的指令生成一些信号,但频率与软件预测的频率不匹配,我看到在CLKout选项卡中更改某些值(如PLL2 N和预分N或R)根本不会影响结果。 如果有人能帮我,告诉我如何正确设置主板,我真的很感激。 为什么更改某些参数根本不会影响输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Souren:

    注意使用LMK0.4828万时,您将无法同时获得16 MHz和800 kHz。 假设您使用的是2370 MHz的VCO0,则设备时钟的最大分频器为32,这将使您达到74.0625 MHz。

    通常,我建议LMK0.4821万,它在VCO1上具有VCO分频器(2至8),允许输出低频。 但是,要同时获得60 MHz和16 MHz,您需要240 MHz * n 没有n值位于LMK0.4821万的VCO1频率范围内,即2920至3080 MHz。

    LMK0.4806万是否符合您的要求?

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    我想知道我是否可以将480MHz的设备VCO频率设为除以30和8,以分别生成16MHz和60MHz信号。

    对于800kHz信号,我希望使用SDCLK和SysRef,并使用N=600来获得800kHz时钟。  

    谢谢!

    Souren。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Souren:

    您可以使用LMK0482x执行此操作,但480 MHz必须是外部VCO,因为我们的内部VCO不包括480 MHz。 如果您需要编程此模式的任何帮助,请告诉我。

    73岁
    Timothy