This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6.2005万:编程IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/594027/cdce62005-programming-the-ic

部件号:CDCE6.2005万
主题中讨论的其他部件:CDCM6208V1CDCM6208

您好,

我在 设计中使用部件号为CDCE6.2005万RGZT的时钟合成器来输入K2H处理器。 为了优化主板尺寸,我不打算使用任何控制器对其进行编程。

我们能否获得此部分,在IC中的EEPROM中预编程了所需的输出频率?

我需要在所有5个输出中输出156.25 MHz。 如果没有预编程部件,是否有其他固定频率部件可用于相同目的?

谢谢,此致,

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Madhu

    有关预编程EEPROM选项,请与TI销售团队联系。 另外还有一部分CDCM6208V1,它随引脚模式和引脚模式4一起提供,可能满足您的要求。 有关详细信息,请参阅CDCM6208第36页。

    此致
    普奈特