请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CDCE6.2005万 主题中讨论的其他部件:CDCM6208V1, CDCM6208
您好,
我在 设计中使用部件号为CDCE6.2005万RGZT的时钟合成器来输入K2H处理器。 为了优化主板尺寸,我不打算使用任何控制器对其进行编程。
我们能否获得此部分,在IC中的EEPROM中预编程了所需的输出频率?
我需要在所有5个输出中输出156.25 MHz。 如果没有预编程部件,是否有其他固定频率部件可用于相同目的?
谢谢,此致,
Madhu。