This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:或用于VPX应用程序的类似部件。 2个时钟输入:晶体和外部LVDS。多个[2个或更多]时钟输出。 在非晶体输入上扩频。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593500/lmk03328-or-a-similar-part-for-vpx-application-2-clock-inputs-crystal-and-external-lvds-multiple-2-or-more-clock-outputs-spread-spectrum-on-the-non-crystal-input

部件号:LMK0.3328万
主题中讨论的其他部件: CDCM6208

1.  LMK0.3328万是否处理SCC计时?  

2. TI是否有另一个类似的部件来处理参考输入上的SCC。  因为Crystal是第二个选项,所以两者只需要一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,LMK0.3328万的PLL环路带宽可以配置为宽,以便在不进行衰减的情况下传递SSC调制,也可以配置为窄,以衰减SSC调制。

    SSC调制频率是多少?

    CDCM6208是具有类似功能的另一个部件。

    此致,
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 在25 MHz上,调制速度高达100 ppm。 是否有一个我们可以尝试的参考板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,请参阅LMK0.3328万EVM。

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,请参阅LMK0.3328万EVM。

    艾伦