This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4906万:LMK0.4906万在双PLL 0延迟模式下,PLL1充电磁条设置影响CLKOut相位

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592902/lmk04906-lmk04906-in-dual-pll-0-delay-mode-pll1-charge-pumpe-setting-influences-clkout-phases

部件号:LMK0.4906万

我们在双PLL,内部VCO,0延迟模式下操作LMK0.4906万时钟调节器,并将同步功能应用于调整的CLK输出相位关系。

PLL1和PLL2锁可靠(PLL1_WND_SIZE 3.7ns,DLD_CNT 1.6383万,PLL2_WND_SIZE 3.7ns,DLD_CNT 1.6383万:STATUS_LD表示已锁定),
PLL1 VCXO 20MHz.

同步功能配置为绝对动态数字延迟(NO_SYNC_CLKoutx = 1,EN_SYNC = 1,SYNC_Qual = 1),反馈MUX设置为
内部CLKOut3或外部反馈给FBCLKIN (CLKOut 2作为来源)。

同步事件(HW脉冲或SW SYNC_POL_INV)强制按预期的方式确定输出时钟相位关系,但与PLL1 REFCLK的关系
根据PLL1充电泵的设置?!?而有所不同。
将PLL1电荷泵强度配置为100uA或1.6mA时,相对于PLL1 REFCLK,相位差为~43°(20MHz输出CLK时为6ns)
将PLL1电荷泵强度配置为400uA或1.6mA时,相对于PLL1 REFCLK,相位差为~6°(20MHz输出CLK时为0.9ns)

充油泵设置会影响两种操作模式(内部或外部反馈操作)的相位关系。

我们已使用默认122.88MHz CLKIn1122.88MHz VCXO配置作为初始起点,验证了LMK0.4906万BEVAL/NOPB EVM (122.88MHz VXCO)的影响
并将配置修改为双PLL,内部VCO,0延迟模式。
根据充油泵的设置,当从100uA切换至1.6mA时,REFIN与CLKOut的关系会跳转16°/~350ps (122.88MHz CLKOut),
也可以产生类似的效果。

这种行为是否有解释?

根据我的理解,PLL1充油泵设置不得影响0延迟操作中的CLKOUT相位,而PLL1锁定/未锁定除外。
我害怕引入一个行为不能理解的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这是预料之中的行为。 锁相环在参考和反馈之间创建固定相位。 在该阶段可能会出现一些错误。 由于该误差是恒定的,因此频率被锁定为0 ppm误差。频率=相位的衍生值。d (恒定)/ dt = 0。

    相位误差取决于几个因素,包括充油泵电流值。 我想您还会发现调节电压与VCXO的输入阻抗有一定影响。 注意:您可以使用运算放大器来帮助隔离各种VCXO输入阻抗的影响,从而导致不同的负载和不同的相位错误。

    73岁
    Timothy