This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:输出功率下降问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/593145/lmx2592evm-output-power-drop-issue

部件号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他部件: LMX2592

大家好,

客户询问,

"我正在使用LMX2592EVM,评估板的输出功率随着时间的推移而下降,

例如,在频率设置为6342MHz且功率= 63 (在TIC软件中)的情况下启动时,RF功率输出= 3.8dBm,连续运行四小时后,此值降至-4.2dBm。 这是否是此设备的已知问题? 有没有办法解决此问题? "

有人能帮我吗?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Kaushuh:

    感谢您的提问。 LMX2592没有此问题。 我猜您的PCB有缺陷,这会造成温度问题。 电缆连接也可能是一个问题;请尝试使用其它电缆。 您可以尝试其他输出以进行评估,但我建议您在最后一段时间内:(1)查看某些焊料的回流是否可以解决问题(2)订购新的EVM。

    此致,Simon。