This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0301万:MUX输入隔离问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592454/lmk00301-mux-input-isolation-question

部件号:LMK0.0301万

大家好,

我的客户想要使用LMK0.0301万,他们非常关心输入隔离。

它们的使用案例是两个相同频率的输入(不同相位和几个ppm瞬态频率偏移),分别用于CLKin0和CLKin1。 它的隔离程度如何?

在数据表中,mux隔离数据的条件是f_offset>50kHz。 如果f_offset仅为几Hz,那么isolaiton编号是否会更改?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke,

    两个输入之间的偏移频率不应影响隔离规格。  由于输入耦合正功率电平低于所选输入时钟的相位噪声裙形,因此给出了偏移> 50kHz的测试条件。

    艾伦