This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4906万:用户可以在设备开机时停止时钟输出吗?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592475/lmk04906-can-user-stop-the-clock-output-at-device-power-on

部件号:LMK0.4906万

您好,支持团队,

让我谈谈LMK0.4906万时钟抖动消除器。


在默认情况下,时钟输出似乎在通电时处于活动状态(输出时钟信号)。
用户设置是否可以在开机时停止时钟输出?

感谢您的支持。

此致,
开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaizawa-san,

    同步引脚可用于将输出保持在低或0状态。 默认情况下,它处于启用状态,如果在启动时断言,则不需要向“输出启用”寄存器写入数据,就会禁用输出。 有关详细信息,请参阅8.3 .9.3 :时钟输出同步(SYNC)部分。

    此致,

    -Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    谢谢你。
    默认情况下,"sync_type"和"sync_POL_INV"应该是1D。
    因此,用户可以在同步引脚=设备通电时将时钟输出保持为固定低状态。
    这是否正确?

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是正确的-默认情况下,按住同步针脚低将禁用输出。

    此致,
    -Tim