This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3318万EVM:关于EVM测试条件

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592521/lmk03318evm-about-evm-test-condition

部件号:LMK0.3318万EVM
在“线程: LMK0.3318万”中讨论的其它部件

关于LMK0.3318万EVM用户手册,LMK0.3318万EVM和测试仪表是否有连接示例?

用户手册第42页描述了测试仪器的名称,但未找到连接示例。

(原理图也未描述)

此致,

 Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    测试和测量设置示例可在设备数据表中找到。 请参阅LMK0.3318万数据表第22页上的第9节:'参数测量信息'。 此外,10.4 2节'通用输入缓冲器'和10.4 16节'高速时钟输出'显示了输入和输出端接的示例。 最后,第8节'设备规格'列出了测量设备规格时的特定测试条件。

    此致,
    -Tim