This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.0304万:P2P替代

Guru**** 2813815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592507/lmk00304-the-p2p-replacement

部件号:LMK0.0304万
在“线程: LMK0.0334万”中讨论的其它部件
您好,

 LMK0.0334万和 LMK0.0304万有何区别?

问题在于:
我们的设备中有LMK0.0334万。
但是交付时间太长了。
我们是否可以轻松地将 LMK0.0334万替换为 LMK0.0304万 (更好的交付时间)?  
在这种情况下,我们应该对设计进行哪些返工?

Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilya,

    LMK0.0304万包含通用输出缓冲器(LVPECL,LVDS或HCSL),而LMK0.0334万仅支持HCSL输出。 这些零件大多是引脚对引脚兼容的。 唯一的区别是:

    引脚9是LMK0.0334万中的CLKOUT_EN (启用输出)和LMK0.0304万中的CLKOUT_TYPE0 (选择输出类型)
    引脚32是LMK0.0334万中的Vcc (电源)和LMK0.0304万中的CLKout_Type1 (选择输出类型)

    此致,
    -Tim