This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.3328万:输出时钟相位调整

Guru**** 2546420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/592478/lmk03328-output-clock-phase-adjustment

部件号:LMK0.3328万
线程中讨论的其他部件: LMK0.3318万LMK0.4828万LMK0.4906万LMK0.4806万LMK0.461万

您好,支持团队,

LMK0.3328万和LMK0.3318万是否具有输出时钟的相位调整功能?

感谢您的支持。

此致,
开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    仅支持输出相位同步(SYNC),但每个单独输出通道没有可调整的相位延迟。  

    如果您需要可调相位延迟,请参阅LMK0.4906万,LMK0.4806万系列,LMK0.4828万系列或LMK0.461万。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    谢谢,理解。

    此致,
    开泽