This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:应用程序使用咨询

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093158/cdce6214-application-usage-consult

部件号:CDCE6214
主题中讨论的其他部件: LMK0.3328万LMK0.3318万

大家好,

客户正在寻找12通道PCIe 5时钟生成器,我发现 CDCE6214是4通道解决方案,支持不带SSC的PCIe 5。

我想知道我们是否有更多渠道选项,以及客户在其系统中使用不带SSC的PCIe 5.0 有哪些潜在风险? 谢谢。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stanley:

    请注意,CDCE6214不支持SSC (或不支持SSC)。

    LMK0.3318万或LMK0.3328万是支持PCIe 5的8个通道选项。

    如果没有SSC,您将获得更大的EMI效果,但如果没有SSC,您可以获得更好的抖动性能。

    此致,

    Kia Rahbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    但我看到 LMK0.3318万或LMK0.3328万的D/S仅表示它最多可以支持PCIe 4。 我在这里看不到数据表中提到的PCIe 5。 原因是什么?

    最佳,

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Stanley:

    在这些设备的初始构建中,PCIe 5未大规模使用。 在PCIe 5得到更广泛的利用后,我们测试了两个设备的PCIe 5功能,并且两个设备都满足要求。

    我们尚未更新其数据表以反映PCIe第5代抖动合规性,但一般来说,此设备是PCIe的过度基值。 有足够的利润,并且没有PCIe Gen 5出现故障的风险。

    LMK0.3318万和LMK0.3328万的PCIe 5抖动规格如下所示。

    此致,

    Kia Rahbar