This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万-EP:对比LMK0.4828万,对比LMK0.4832万和LMK0.4228万

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093704/lmk04828-ep-vs-lmk04828-vs-lmk04832-vs-lmk04228

部件号:LMK0.4828万-EP
线程中讨论的其他部件:LMK0.4228万LMK0.4828万LMK0.4832万

您好,

我目前正在考虑将这些设备用于我的JESD时钟系列:LMK0.4228万,LMK0.4828万,LMK0.4828万-EP,LMK0.4832万。

据我所知,它们都是引脚兼容的。 LMK0.4828万和LMK0.4828万-EP有何区别?

在TIC PRO中,似乎只支持“LMK0.4828万B”和“LMK0.4832万”。 是不是因为我只能用“LMK0.4828万B”编程“-EP”? "LMK0.4228万"怎么样?

谢谢!

朱民杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMK048280.4832万 -lmk04228"]LMK04828和0.4228万和LMKEP/quote-4828[0.4828万LMKEP/quote-4828[?4828?]

    LMK0.4828万-EP的端子在引脚金属化过程中不是无铅的。  EP是指增强塑料。  LMK0.4828万-EP具有扩展的温度范围。  LMK0.4828万-EP的VCO1频率也略有不同。  您可以在 https://www.ti.com/pdfs/hirel/mltry/EP_QRA_Support.pdf上阅读更多信息

    正确,LMK0.4828万-EP可以使用LMK0.4828万 TIC Pro进行编程,因为它在很大程度上只是用于扩展温度性能更新的封装表面。

    我注意到LMK0.4228万配置文件似乎缺失。  我们将使用个人资料更新TIC Pro。  我认为下周应该更新。

    73岁
    Timothy