This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万 - TIC Pro软件

Guru**** 2821805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093706/lmk04828-lmk04828---tics-pro-software

部件号:LMK0.4828万
在Thread: LMK0.4832万CLOCKDESIGNOL中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试在TIC Pro软件中实施时钟要求。

因此,根据用户指南, 我使用的针脚必须选择断电。

当我尝试设置 clkout 8,clkout 9,clkout _10和clkout 11时钟为125MHz时,但它考虑的是默认值122.8Mhz。我知道为什么不设置为125MHz。必须启用其它参数吗?

此致,

Nureeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nureeksha,

    LMK0.4828万 TIC Pro配置文件没有频率计划程序,因此您需要手动进行更新。  注意:LMK0.4832万与LMK0.4828万非常相似,并且具有频率规划器。  我建议您在LMK0.4832万中输入您想要的频率,然后复制到LMK0.4828万。

    注意:CLOCKDESIGNOOL (www.ti.com/.../CLOCKDESIGNTOOL) 还将根据请求的频率计算LMK0.4828万所需的所有分频器。

    关于直接使用工具:

    虽然您可以在LMK0.4828万中输入频率,但它只需根据当前的"上游"配置使用最接近的舍入值进行更新。  因此,对于2949.12 MHz,这意味着122.88 * n类型的频率。  您需要从输入(CLKIN或OSCin)开始,并对输出进行操作,以正确设置频率。

    GUI的“Set Modes”(设置模式)选项卡允许您选择是单环路还是双环路。  如果您设置了单环路,则可以先更新OSCin。  如果是双回路,则需要更新PLL1以获得CLKIN频率和VCXO频率(提供给OSCin),以支持所需的OSCin频率。

    在LMK0.4828万中配置频率的一般想法是PLL2的VCO频率必须与输出频率有整数关系。  3000 MHz / 125 MHz = 24。  我建议3000 MHz。

    为了获得最佳性能,OSCin频率应与3000 MHz有很好的关系。  例如,EVM的默认122.88 MHz VCXO没有良好的关系。  对于122.88 MHz,要在3000 MHz下工作,768的PLL2 R分频器将导致160 kHz的极低相位衰减器频率(PDF),但随后可以实现3000 MHz VCO。

    例如,您最好使用100 MHz VCXO。  那么100 MHz PDF将具有较低的整数关系。

    73岁
    Timothy