This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:啁啾信号

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093673/lmx2492-chirp-signal

部件号:LMX2492
主题中讨论的其他部件: LMX2491

大家好,

如果我想设计一个简单的chirp信号,我是否需要配置TRIG1_PIN、TRIG2_PIN、MOD_PIN、MUXOUT、TRIG1_MUX、TRIG2_MUX、MOD_MUX、MUXOUT _MUX?

LMX2492数据表中没有此类配置。 如果要生成与数据表相同的波形,如何配置TRIG1_PIN、TRIG2_PIN、MOD_PIN、MUXOUT、TRIG1_MUX、TRIG2_MUX、MOD_MUX、MUXOUT _MUX这些引脚。 如果我要生成这样的波形, 我需要将RamP_CLK配置 为0或1?

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    请阅读LMX2491数据表和LMX2492 EVM用户指南,我们有几个应用示例。