This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:TOF1脉冲宽度

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1980, LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1083340/lmh1983-tof1-pulse-width

部件号:LMH1983
主题中讨论的其他部件:LMH1980,

大家好,

您是否 能提供关于TOF1脉冲宽度的建议。

我们的系统将LMH1980 + LMH1983用于发电锁。

根据LMH1983文档, TOF1脉冲宽度等于 1 x H周期。

引述:

但是,在 我们的实验中 ,TOF1脉冲宽度的测量值 为5 x H周期。

LMH1983 寄存器设置如下。
我是否需要更改任何设置?

谢谢

此致,

搜狐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Okada-san,

    我需要找到合适的人来支持这个问题,请给几天时间。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Okada-san,

    我对拖延表示歉意。  我想看看这个问题是否仍然存在?

    我注意到,文字显示,如果TOF对齐,将是宽度为1 x H句点的脉冲...

    • TOF似乎与HIN对齐,您是否了解TOF对齐(因此应该只有1个脉冲?)

    您正在使用NTSC信号进行测试吗?

    73岁
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San, Timothi-San,  

    感谢您的回复。

    >  我想看看这个问题是否仍然存在?
    是的,我想澄清原因。

    > 您是否了解TOF已对齐
    是的,我认为TOF是对齐的,因为 LMH1983 寄存器对齐状态(0x0001[6])是H

    > 您正在使用NTSC信号进行测试?
    LMH1983 寄存器输入格式(0x0020)为0x15。 29.97
    这是否能回答您的问题?

    巴西,
    搜狐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Okada-san,

    Timothy和我不熟悉此部件,我们需要设置一个EVM才能进行验证。 我们估计,我们将在5月底之前准备好EVM和测试设备。  

    顺便说一句,您能否告诉我们,如果TOF超过1x H,会对系统产生什么影响?