This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005-SP:总电离剂量(TID)测试方法

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093382/cdcm7005-sp-total-ionizing-dose-tid-test-method

部件号:CDCM7005-SP

大家好,

你好! 您能帮我们回答客户的问题。 这可能是保密的,所以我在这里询问了一下。  

这里是:

1. 包装产品的TID性能是否如现在一样? 或者您是否取下盖子并执行此操作?

2.如果取下盖子,请提供以下信息

 包装和盖子的材料

 -盖子的厚度

 其他五面的厚度

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    空间级产品的TID测试是在全包装产品上进行的。  盖子未取下。  请注意,从盖子上屏蔽伽玛射线的情况非常少。

    此问题不保密,您可以与客户分享答案。