This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于两个lmx2594相位同步的问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1092750/lmx2594-issue-about-phase-synchronization-of-two-lmx2594

部件号:LMX2594
主题中讨论的其他部件: Tida-0.141万,LMK0.0304万

大家好,   

   我们有一个应用程序需要两个lmx2594输出,它们在相同的频率和相位下工作,用于波束转向。我已经阅读了您的参考设计TIDA-0.141万。但由于某些原因,我们的设计有所不同。设计图如下所示,我们的应用 程序属于SYNC类别3 

 对于设计,我有一些问题:

1 .  lmk0.0304万是否有输出偏移?

从lmx0.0304万到两个lmx2594的轨迹长度是否应该相等?

3.对于同步 类别3,ocsin是否应该低于100m?

简而言之,上述设计能否实现两个lmx2594的同步输出?

 

巴西

臀部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    髋部高,

    1.是的,LMK0.0304万的输出之间存在偏差,数据表中有数字。

    2.是的,应 控制迹线长度,以便OSCin和SYNC信号同时到达LMX设备

    3.右侧,最大值 OSCin频率在Cat.3同步中为100MHz。 OSCin和同步信号之间的正时也很重要。

    只要满足上述定时要求,您的电路就会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel,

    非常感谢您的及时回复。

    我还有一个问题,为什么在Cat.3同步中奥斯卡的频率是100米最大? 这是否意味 着Fpfd不能过高,这将影响近端相位噪声。或者我可以在此处启用OSCin倍增器?

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    髋部高,

    在低于定时规格的情况下,最小设置时间为9ns,这将设置最大值 OSCin频率,目录 3同步。