This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4828万:LMK0.4828万 -电流要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1093156/lmk04828-lmk04828---current-requirement

部件号:LMK0.4828万

您好,

我在设计中使用LMK0.4828万零件。 为了计算功率预算,我想了解当前的需求。

现在,我使用输出作为:

DCLK0,SDCLK1,DCLK12,SDCLK13 -用于ADC时钟

DCLK4,SDCLK5,DCLK6,SDCLK7 -用于DAC时钟

对于这两种情况,我使用不同的电源调节器。 请告诉我目前对这些问题的要求。

另外,整体核心电流需求是多少。

我检查了数据表中的电源要求部分。 我对此并不清楚。

谢谢,此致,

Nureeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nureeksha,

    作为LMK0.4828万配置文件的TIC Pro软件,可用于配置设备以生成寄存器编程序列,但也包括电流计算器。  我建议将您的配置输入到TIC pro软件中,然后计算当前消耗。

    下载链接位于:

    www.ti.com/.../TICSPRO-SW

    73岁
    Timothy