This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4832万:寄存器设置请查看。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1090084/lmk04832-register-setting-review

部件号:LMK0.4832万

尊敬的支持团队。
我有 一个注册设置问题。

我们正在原型板上评估LMK0.4832万。 。
我们在2560MHz的频率范围内更改了VCO0的设置。
当我在实际机器上检查时,预期值为80MHz,但测量值为83.453MHz。
我想了解一下为什么它不能达到80MHz。
我将附上注册设置文件。
e2e.ti.com/.../LMK0.4832万_5F00_TED_5F00_0401_5F00_00.tcs</s>0401

此致,
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-san,您好!

    可能是由于PLL未锁定和缺省频率输出的原因。  PLL2_N_CAL值应与PLL2_N值相同,因为设备在 频率校准期间使用PLL2_N_CAL值。

    您能否检查PLL1和PLL2是否锁定?  

    您可以尝试更新.TCS文件并查看性能。

    e2e.ti.com/.../LMK0.4832万_5F00_TED_5F00_0401_5F00_00_5F00_updated.tcs</s>0401

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet-San,

    非常感谢您的建议和更新注册设置。
    我更新寄存器设置以检查PLL1和PLL2是否已锁定。
    我将再次告诉您更新的结果。

    此致,
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ajeet-San。

    非常感谢您的建议和更新注册设置。
    我将其更改为您的寄存器设置,并将外部CLK输入从DC更改为AC输入,它工作正常!
    我们通常会锁定PLL并消除频分设置的偏差。
    原因是DC CLK输入的低电平和高电平超出数据表的规格。

    此致,
    Hiroaki Yuyama