This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4826万:SYSCLK和SYSREF之间同步的设置顺序

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1097435/lmk04826-setup-sequence-for-synchronization-between-sysclk-and-sysref

部件号:LMK0.4826万

您好,

我的客户获得了SYSCLK和SYSRE之间同步的指南,如下链接所示。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/108.6183万/lmk04826-synchronization-between-sysclk-and-sysref/4021812#4021812</s>0.4826万 402.1812万402.1812万

他们要求TI审查修改后的以下设置顺序,以便在SYSCLK和SYSREF之间同步,以确保没有问题。

请注意,使用了连续SYSREF模式。

  1.在通过TI GUI创建的以下文件中按顺序写入寄存器值

       e2e.ti.com/.../lmk0.4826万_5F00_0.dat

 2.等待PLL2锁定

 3.写入0x144 ff (同步dis:1)

 4.写入0x143 19 (sysref CLR:0)

 5.写入0x139 03 (sysref continus)

您能否查看SYSCLK和SYSREF之间同步的寄存器值和设置顺序?

如果有任何错误或需要更正,请告知我们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    您的配置文件和同步输出的更新顺序似乎良好。 一旦发生PLL2锁定,SYNC_PLL2_DLD 将生成SYNC以重置分频器,这些分频器配置为启用同步重置。

    谢谢!

    此致,

    Ajeet Pal